This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBT3251:选择多路复用器器件以支持更高的电流和温度

Guru**** 2846490 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX6208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1629459/sn74cbt3251-mux-device-selection-to-support-higher-current-temp

器件型号: SN74CBT3251

您好团队:

之前、我的客户审查了我们的 TMUX1208PWR 中的感应 pjt、但他们需要更高的额定电流、因此他们现在正在审查以下 2 个器件。 然而、这两款器件的温度范围仅高达 85℃。 您能否分享任何可支持高达 125℃ 且具有与以下器件类似电流规格的推荐器件?

 □Ω SN74CBT3251PWR (8:1 单通道、SN74CBT_max 128mA)

 □Ω SN74CBT3253CPWR (4:1 双通道、SN74CBT_max 100mA)

谢谢你。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jade:

    可在 125°C 下运行并采用 5V 电源的出色 8:1 多路复用器可以是 TMUX1108 、它具有 66mA 最大持续电流、也可以是 TMUX6208、当以 5V /125°C 供电时、RUM 封装具有最大 99mA 持续电流。

    能够在 125°C 下运行并采用 5V 电源的出色 4:1 双通道多路复用器是 TMUX1109、它具有 66mA 最大持续电流 ;或 TMUX6209、在以 125°C 下供电时、RUM 封装的最大 99mA 持续电流。

    此致、
    Katy