Other Parts Discussed in Thread: TMUX6208
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: SN74CBT3251
您好团队:
之前、我的客户审查了我们的 TMUX1208PWR 中的感应 pjt、但他们需要更高的额定电流、因此他们现在正在审查以下 2 个器件。 然而、这两款器件的温度范围仅高达 85℃。 您能否分享任何可支持高达 125℃ 且具有与以下器件类似电流规格的推荐器件?
□Ω SN74CBT3251PWR (8:1 单通道、SN74CBT_max 128mA)
□Ω SN74CBT3253CPWR (4:1 双通道、SN74CBT_max 100mA)
谢谢你。