This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A24159:SP3T 模拟开关

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3A24159

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1630977/ts3a24159-sp3t-analog-switch

器件型号: TS3A24159

您好的团队、

我的客户正在寻找 SP3T 模拟开关

它们的信号电平仅为 0.2V 至 1.2V、因此它们需要开关的 Ron 小于 0.5 欧姆

由于最低的 SP3T 模拟开关仍然具有 1 Ω Ron、他们想知道是否可以连接 TS3A24159(如下所示)以实现 SP3T?

或者我们有 SP3T 模拟开关、Ron 低于 0.5 欧姆

image.png

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roger:

    要创建 SP3T、客户应将 COM1/COM2 和 IN1/IN2 连接在一起。

    此致、
    Katy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Katy、

    然后、由于将 IN1/2 连接在一起、它只有两个状态、并且一个状态下会有两个电源轨的信号

    IN:0/COM:IN1;IN:1/COM:IN2 和 IN3

    您能画出它来帮助我理解吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roger:

    凯蒂 明天就能做出回应。

    谢谢您、
    Arya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roger:

    感谢您指出这一点。

    只有 COM1 和 COM2 应连接在一起。 这样、该器件可用作 4:1 开关、并且可使其中一个 NC/NO 引脚保持未使用状态、从而用作 3:1。

    此致、
    Katy