Other Parts Discussed in Thread: TMUX7213, TMUX6213
零件号: TMUX7213
主题: TMUX6213 中讨论的其他器件
您好:
我们使用两个 TMUX7213 来进行信号驱动、并对两个超声波传感器进行采样。 我们一次驱动一个驱动器、对另一个进行采样、然后交换。
我们使用的一些传感器非常大、并且具有大容量元件。
在一种特定配置中、开关噪声会耦合到电压输出、如下所示:

注:信号模糊是由切换台式电源引起的、可以忽略。 其余捕获使用线性台式电源。
125mV 尖峰是该波形捕获的有趣位。
此尖峰与用于驱动两个 TMUX7213 的所有选择引脚的开关信号直接相关。
如果移除超声波传感器、则输出信号如下所示:

请注意、尖峰消失了、峰峰值间噪声从 250mV 降至 61mV。
我们已经找到一种通过向传感器信号添加共模扼流圈来限制噪声的方法。 大型 CMC 似乎可以完全消除功率尖峰。
我们还通过移除驱动信号串联电阻器确认、当驱动器没有通过开关发送电压时、噪声仍然存在。 这一点很重要、因为它表明噪声尖峰是由开关本身使用的电源引起的、而不是由通过开关驱动超声波传感器的运算放大器引起的。
这些换能器导致了 TMUX7213 的开关问题、怎么样? 我们如何通过尽可能减小 PCB 的变化来减轻这种影响?
您可以随时提出问题。
感谢您的帮助。