This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUXHS4446:[TMUXHS4446]如果 Vcc 未通电、将为 I2C 总线供电是否会损坏它?

Guru**** 2867950 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUXHS4446

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1633608/tmuxhs4446-tmuxhs4446-will-powering-the-i2c-bus-if-the-vcc-is-not-powered-damage-it

器件型号: TMUXHS4446

从 TMUXHS4446 数据表中可以看到、I2C 引脚上的绝对最大电压 (vCtr-ABSMAX) 为 Vcc+0.4V。

如果器件 Vcc 未通电、这是否意味着 I2C 总线不应通电?

在我们的设计中、该器件具有 3.3V 的 Vcc、但在某些情况下、I2C 处于活动状态、而 Vcc 不处于活动状态。 这可能会损坏器件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    是的、正确。  
    为了确保正常运行、TMUXHS4446 必须完全上电 (Vcc = 3.3V)、然后才能在任何其他引脚上产生电压。  
    如果 I2C 电压超过 Vcc + 0.4V、则可能会损坏器件。

    谢谢、

    NIR  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 NIR!