Other Parts Discussed in Thread: TMUXHS4446
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: TMUXHS4446
从 TMUXHS4446 数据表中可以看到、I2C 引脚上的绝对最大电压 (vCtr-ABSMAX) 为 Vcc+0.4V。
如果器件 Vcc 未通电、这是否意味着 I2C 总线不应通电?
在我们的设计中、该器件具有 3.3V 的 Vcc、但在某些情况下、I2C 处于活动状态、而 Vcc 不处于活动状态。 这可能会损坏器件吗?