Other Parts Discussed in Thread: TMUX1072, TMUXHS221F
器件型号: TMUX1072
主题中讨论的其他器件: TMUXHS221F
尊敬的团队:
是否有与 TMUX1072 类似的模拟开关 IC?它使用 5V 单电源运行、保护 5V MCU 信号并提供容差高达 28V 的断电保护?
我们发现 TMUXHS221F 开关 IC 与我们的应用类似、但是为什么 D1/D2 总线上允许的最大电压为 6V、而表 5.3 建议的最大电压为 3.6V? 如果 uesd 是否适用于 USB2.0 多路复用器应用、V_i/o 是否应该支持 5V? TMUXHS221F 是否可用于 5V 应用?