This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3L4892:TS3L4892 参考设计和问题

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3L4892

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1643621/ts3l4892-ts3l4892-reference-design-and-questions

器件型号: TS3L4892

尊敬的团队:

1) 了解我们没有 TS3L4892 EVM、但想问是否有任何参考设计或设计链接?  

2) 如果我们将该芯片放置在 RJ45 LAN 变压器的次级侧,我是否需要针对任何额外的直流偏置进行设计?

设计的功能是实现 100M(睡眠模式)的动态切换至 1000M(运行模式)。

 

image.png

-托马斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    1.我们没有此器件的任何参考设计。
    2.当此开关打开时,它充当导线,因此请根据导线就位时的操作来设计任何偏置。

    此致、
    Katy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Katy、

    请建议开关在链中的位置、为了获得更清晰的设计参考、您是否有如下所示的任何材料?

    信号开关解决方案 — Texas Instruments | Digikey

    -托马斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    我无法准确读取方框图上的内容、但总体而言、在一个输入和两个输出之间放置 SPDT 开关似乎是多路复用器的适当用途。

    此致、
    Katy