器件型号: CD74HC4067
你(们)好
我在 BMS 电路板中使用 CD74HC4067SM96 多路复用器。 多路复用器输出(引脚 1)通过低通滤波器 (R = 10kΩ、C = 100nF) 直接连接到微控制器的 ADC 通道。
我目前在观察到输出引脚(引脚 1)上的信号失真。 根据此配置、解决此失真的推荐 RC 滤波器值是多少?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号: CD74HC4067
你(们)好
我在 BMS 电路板中使用 CD74HC4067SM96 多路复用器。 多路复用器输出(引脚 1)通过低通滤波器 (R = 10kΩ、C = 100nF) 直接连接到微控制器的 ADC 通道。
我目前在观察到输出引脚(引脚 1)上的信号失真。 根据此配置、解决此失真的推荐 RC 滤波器值是多少?
下面附上了我的电路

信号输入: 系统在通道 1 (2V) 和通道 2 (0V) 之间持续切换。
波形观察结果: 在所连接的示波器捕获中、蓝色迹线直接在多路复用器输出引脚处表示信号、而黄色迹线显示信号通过 RC 滤波器后。
初始滤波器值: 测试的第一个 RC 滤波器使用 10kΩ 电阻器和 100nF 电容器。

数据表合规性: 由于多路复用器数据表定义了负载电容介于 15pF 和 50pF 之间时 的传播延迟和开关特性、因此使用 10kΩ 电阻器和 33pF 电容器运行了第二项测试以匹配这些条件。 结果低于(已达到预期结果)

RC 滤波器的输出直接馈入微控制器的 ADC。
ADC 具有相对较低的输入阻抗、约为 100kΩ。
RC 滤波器的 10kΩ 串联电阻和 100kΩ ADC 输入阻抗构成意外的分压器。
该分压器会产生一个压降、从而导致在 ADC 读取原始信号之前原始信号出现可测量的损失。
为了防止出现此信号损失、同时仍对多路复用器输出进行适当滤波、建议的 R 和 C 值是多少?
或者、这种情况下是否甚至需要 RC 滤波器、或者是否可以安全地将其移除?
多路复用器 (MUX) 的输入信号来自热敏电阻。 由于这些信号随温度动态变化、因此它们不具有固定频率。
我们在电路中添加了一个 100nF 电容器作为低通滤波器、以降低噪声。 但是、引入该电容器会导致蓝色波形上出现明显的失真(舍入/滞后)。
根本原因: 为什么 100nF 电容器会导致这个特定的波形失真?
滤波器建议: 在不降低噪声而不降低或失真热敏电阻信号完整性的情况下、理想的滤波器配置或元件选择是什么?
尊敬的 Arjun:
是、该文件用于传播延迟测试目的、如下所示:

您可以在此处使用电容器值: 
通常、任何 RC 设计都将基于应用和未知频率。 以下是具有 10k Ω 时 33pF 的截止频率:
2pi*330x10^–9 = 2.07x10^–6
1/2.07x10^–6 =~480kHz
因此、使用 33pF 时、截止频率约为 480kHz。 因此、在您的应用中、需要根据您希望通过的截止频率来调整电容。
谢谢您、
Arya