Other Parts Discussed in Thread: TMUX7213
零件号: TMUX7213
我试着回复我的旧主题: TMUX7213:在切换 TMUX7213 期间注入电源平面的噪声 — 开关和多路复用器论坛-开关和多路复用器 — TI E2E 支持论坛
但已经被锁定。
我们的电路板布局布线在 V+和 V-上具有 100 Ω 电阻器、在 GND 引脚上具有 1 Ω 电阻器。 测量 TMUX7213 引脚上的电压变化(在电阻器之后)具有相当大的启迪。
第一次捕获显示 V+、V-和开关数字信号:

绿色表示 V+接线柱 100 Ω 电阻。 紫色是 V-柱 100 欧姆电阻。 黄色表示开关信号。 V+电阻器上的功率下降约为 360mW、V-电阻器上的功率下降约为 40mW
以下屏幕截图显示了 100 Ω 后的 V+、1 Ω 后的 GND 和开关:

绿色是 100 Ω 电阻后的 V+。 紫色是 1 欧姆电阻之后的 GND。 黄色表示开关信号。
您可以看到、GND 引脚上的电流从 400mA 振荡到–400mA、并在大约 150ns 内衰减。 这里的含义是、进入 V+引脚的功率部分灌入 V-、部分灌入 GND 引脚。
添加串联电阻器可以解决系统上出现的噪声问题。 但是、我们正在研究在驱动侧不使用模拟开关的情况下需要采取的措施。
我建议 TI 研究这个问题、因为我预计至少有一些其他客户会使用高容性负载。
就我个人而言、我希望听到您正在研究这个问题。