This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX7219:TMUX7219

Guru**** 2383800 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1070307/tmux7219-tmux7219

部件号:TMUX7219

こんにちは。

由于 VDD 和 VSS 之间的间隔为44V,是否可以使用24V VDD 和-2.5V VSS? 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是;建议的工作条件表脚注(1)指出:

    VDD 和 VSS 可以是任何值,只要4.5 V≤(VDD–VSS)≤44 V,并且满足最小 VDD。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    是-清洁度正确。 只要 VDD 的最小值为4.5V,VSS 就可以是4.5V <=(VDD - VSS)<= 44V,VDD >= 4.5V。

    数据表摘录如下:

    如果您有任何其他问题,请告诉我!

    最佳

    帕克·多德森