This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A3359:OPA2171:INA818:INA190

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: INA190, INA818, ADS1115, TS5A3359, LM2576

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1068284/ts5a3359-opa2171-ina818-ina190

部件号:TS5A3359
“线程”中讨论的其它部件:测试ADS1115INA190LM2576INA818

您好 TI 技术支持团队,

最近,我设计并生产了一个用于电池充电和放电的 PCB。 我正在为容量较小的可充电锂离子电池充电和放电(约40mAh)。 电路设计用于应用恒流,恒压充电和放电模式。 充电或放电电电电流最大为10mA,电池电压 I 测试最大为4.2V 充电或放电时,我将 U21 IC 的 bat_activate 引脚拉至高位,测试完成后,我将 bat_activate 拉至低位以断开蓄电池与电路的连接。 我正在通过 U17选择测试模式(恒定电流或恒压)。 我正在通过 INA818 (增益1)测量蓄电池电压,我正在使用 INA190来监测放电或充电电流。 TS5A3359用于电流范围。 使用 TS5A3359中给出的真值表,我正在调整电流测量的增益。 ADCC I 使用16位 ADC (ADS1115)。 印刷电路板为4层印刷电路板,顶部和底部层用于信号路由,中间层为5V 和 GND 平面。 没有轨迹经过中层,它们是实心平面。 5V 使用 LM2576-5生成,12V 使用 LM2576-12生成,-12V 使用 LM2576在反相模式生成。 所有电压水平均按预期。 我的主板上还有一个连接到5V 的 LED 指示灯,用于指示电源。 U17,U21和 U25的控制引脚上没有任何上拉或下拉电阻。

当电源接通时,电路按预期工作,它为连接到电池插座的电池充电或放电。 但是,当我切断电源并将电池连接到电池插座时,5V LED 指示灯不会熄灭,指示灯将继续亮起。 当我从插座中拔下电池,但没有连接到插座上的任何设备时,指示灯熄灭。 当电源关闭且有电池连接到插座时,我测量 PCB 上的5V 点大约为2V。 我认为电池电压与我的5V 不符,当电源关闭时,它开始为5V 供电,当 LED 连接时,它将为其供电,LED 指示灯将亮起,而我断开连接的电池将通过 LED 指示灯开始放电。 我拆除了 PCB 上的 INA818并短路了 INA818的3针和6针脚,但结果没有改变。  

请您评论此问题以及此问题的可能解决方案吗? 这是否与我的印刷电路板设计不佳有关,例如将中间层设计为5V 平面? 我不知道这是否与 TS5A3359有关,所以如果问题被错误地提出,我对此感到抱歉。  

我要提前感谢您的帮助,

艾哈迈德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新1:电源关闭时,我还测量了12伏电点,电压大约为1.6V。 如果我制作5V 平面接地平面并再现 PCB,我认为问题将继续存在。当电源关闭时,电池将再次通过电路放电。  

    更新2:切断电源时,TS5A3359不能隔离电路中的电池。 我从电路上断开了 R9,R13,R17,并以此方式断开了蓄电池。 但是,当连接了 R9,R13和 R17时,电池再次开始为我的主板供电,并且5V,尽管主电源已关闭,但12V 点大约为2V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,艾哈迈德,

    这里有很多事情要做,我想确保我理解。  
    听起来您所说的是,您有一个电池正尝试通过电路板上的插座上的电路充电/放电。 您还拥有外部电源。
    当电源接通且连接了电池时,工作正常。  
    当电源接通但未连接电池时,仍然正常。
    当电源关闭且电池未连接时,仍然可以正常工作。  

    直到电源关闭且电池已连接时,您才会看到问题?  

    我没有看到 LED 在电路中的实际位置,但我在这里假设它位于多路复用器的输入(左)侧,但它确实似乎是通过设备泄漏的。 此外,您似乎过电流过大,因为您的电阻器电阻为5V。 根据数据表,此功能可以处理的 I/O 状态切换的最大值为400mA。 这可能还会导致额外的泄漏。 您可以尝试更改电阻值,甚至可以在此处更改 mux 和电池之间的隔离或机械开关。  
    换用 IC 换用新的 IC 可能会对您有所帮助,因为它可能会遇到一些损坏。  


    谢谢,
    拉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,拉米,

    谢谢你的答复,我对错误的解释感到抱歉。

    你知道是正确的,正如你所说,当电源关闭且插座上有电池时,我看到了问题。 通常情况下,由于没有外部电源,我预计电压为0V,但我在主板上的5V 引脚上测量的电压大约为2V。 当我测量电池的电压时,我发现电池的电压会随着时间的推移而下降。  

    我还添加了电路的电源部分,我在上一篇文章中忘记了它。 LED 连接到 LM2576-5的5V 输出。

    关于过电流问题,实际上,我是依靠这个问题上的运算放大器。 运算放大器输出不能根据数据表提供如此大的电流,因此我依赖这一功能。 我还用新的 TS5A3359更改了 TS5A3359,同一问题仍在继续。  

    我会在电池和 mux 之间添加继电器,并将结果通知您。

    感谢你的帮助,

    艾哈迈德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艾哈迈德

    我对当前情况的担忧更多来自出院。 当一切关闭时,电池似乎正在通过多路复用器前面的电阻器放电。 因此,来自蓄电池的5V 电压通过万向节向后馈入10欧姆。 如果您可以确定损坏的实际发生时间,这将有助于调试。 也就是说,使用功能正常的 TS5A3359在没有电池的情况下启动设备并检查功能。 然后连接电池并检查功能。 然后在电池仍插电的情况下关闭电源并检查功能。 如果设备仍在工作,请关闭电源,取出电池并检查其功能。 这将有助于更好地确定正在发生的事情。
    尽管如此,如果您要在电池和 mux 之间添加继电器,所有这些都将变得有点不必要。  
    我希望这能解决您的问题,但请向我更新问题的处理方式!

    谢谢,
    拉米  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,拉米,

    我已经检查了 COM-No1,COM-NO2和 COM-NO3功能。

    1.接通电源且无电池时,TS5A3359功能正常。

    2. 当通电且有电池时,TS5A3359功能正常。

    3.当电源关闭且有电池时 ,TS5A3359功能正常

    4.关闭电源并取出电池 时,TS5A3359功能正常。

    我猜这个问题与 TS5A3359无关。

    我在蓄电池和电路之间添加了继电器,需要时,我正在激活它,当电源关闭时,继电器会切断与蓄电池的连接。 我让电池保持连接并关闭电源,一天后,电池又出现了一些电压降(约为0.2V),但我猜这是正常的,因为我测试了小容量电池,当我测量连接器2个引脚之间的阻抗时,电阻大约为600k 欧姆。 所以这次继电器有泄漏,但它非常小。  

    我要感谢你的帮助。

    此致,

    艾哈迈德