“线程”中讨论的其它部件:测试, ADS1115, INA190, LM2576, INA818
您好 TI 技术支持团队,
最近,我设计并生产了一个用于电池充电和放电的 PCB。 我正在为容量较小的可充电锂离子电池充电和放电(约40mAh)。 电路设计用于应用恒流,恒压充电和放电模式。 充电或放电电电电流最大为10mA,电池电压 I 测试最大为4.2V 充电或放电时,我将 U21 IC 的 bat_activate 引脚拉至高位,测试完成后,我将 bat_activate 拉至低位以断开蓄电池与电路的连接。 我正在通过 U17选择测试模式(恒定电流或恒压)。 我正在通过 INA818 (增益1)测量蓄电池电压,我正在使用 INA190来监测放电或充电电流。 TS5A3359用于电流范围。 使用 TS5A3359中给出的真值表,我正在调整电流测量的增益。 ADCC I 使用16位 ADC (ADS1115)。 印刷电路板为4层印刷电路板,顶部和底部层用于信号路由,中间层为5V 和 GND 平面。 没有轨迹经过中层,它们是实心平面。 5V 使用 LM2576-5生成,12V 使用 LM2576-12生成,-12V 使用 LM2576在反相模式生成。 所有电压水平均按预期。 我的主板上还有一个连接到5V 的 LED 指示灯,用于指示电源。 U17,U21和 U25的控制引脚上没有任何上拉或下拉电阻。
当电源接通时,电路按预期工作,它为连接到电池插座的电池充电或放电。 但是,当我切断电源并将电池连接到电池插座时,5V LED 指示灯不会熄灭,指示灯将继续亮起。 当我从插座中拔下电池,但没有连接到插座上的任何设备时,指示灯熄灭。 当电源关闭且有电池连接到插座时,我测量 PCB 上的5V 点大约为2V。 我认为电池电压与我的5V 不符,当电源关闭时,它开始为5V 供电,当 LED 连接时,它将为其供电,LED 指示灯将亮起,而我断开连接的电池将通过 LED 指示灯开始放电。 我拆除了 PCB 上的 INA818并短路了 INA818的3针和6针脚,但结果没有改变。
请您评论此问题以及此问题的可能解决方案吗? 这是否与我的印刷电路板设计不佳有关,例如将中间层设计为5V 平面? 我不知道这是否与 TS5A3359有关,所以如果问题被错误地提出,我对此感到抱歉。
我要提前感谢您的帮助,
艾哈迈德