This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1072:陆地模式&焊膏示例

Guru**** 2611855 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1072

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1071226/tmux1072-land-pattern-solder-paste-example

部件号:TMUX1072

尊敬的团队:  

 TMUX1072RUTR (UQNF 封装)的陆地图案和焊膏示例是否有帮助?  

在数据表或 TI.com 上的软件包/pins 链接中找不到它

非常感谢

乔根

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jorgen,

    软件包工程图位于此处: https://www.ti.com/lit/ml/mpqf248b/mpqf248b.pdf?ts=1642794611170&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTMUX1072

    出于某些原因-此图不包括示例土地-图案和焊锡掩码详细信息-但也包括其他类似的 UQFN 的操作-以及这些规则可以转录到上述图中。

    例如,10引脚 UQFN 和16引脚 UQFN。  

    10引脚: https://www.ti.com/lit/ml/mpqf206c/mpqf206c.pdf?ts=1642794856943&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTMUX154E

    16针脚: https://www.ti.com/lit/ml/mpqf205f/mpqf205f.pdf?ts=1642794759615&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTMUX1113

    以16引脚为例-查看封装图,地线/焊锡掩码 (图案和面罩尺寸相同-请遵循16引脚或10引脚 UQFN 上的焊锡面罩详细信息,因为12引脚与1072相同)(如下所示):

    封装工程图:

    变量:  

    L =长度=典型1.8mm

    W =宽度=典型2.6mm

    TP = 顶部和底部方向引脚长度=典型0.4mm

    SP =侧向引脚长度=典型0.5mm

    PW =引脚宽度= 0.2mm

    E =节距= 0.4mm

    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    土地模式图:

    变量:

    L_LP =土地图案长度=1.6mm  

    W_LP =土地图案宽度=2.4mm

    TP_LP = 顶部和底部方向引脚长度模式= 0.6mm

    SP_LP =侧向引脚陆地模式长度= 0.7mm

    PW_LP =接地图案的销宽度= 0.2mm

    E_LP =陆地模式间距= 0.4mm

    如果您看一下这些尺寸的变化——它们实际上在引脚数之间实现了标准化(看看10引脚封装,将出现相同的图案)——这就是:

    L_LP  =土地图案长度=  L - 0.2mm

    W_LP  =土地图案宽度=W - 0.2mm

    TP_LP  = 顶部和底部方向引脚长度模式=  TP + 0.2mm

    SP_LP =侧向引脚陆地模式长度=SP + 0.2mm

    PW_LP  =接地模式的引脚宽度=  PW

    E_LP =陆地模式间距=  E

    TMUX1072陆地图案尺寸

    当我们为 TMUX1072的 UQFN 封装插入该插件时,我们会得到以下结果:

    L  =长度=典型2mm

    W  =宽度=典型1.7毫米

    TP  = 顶部和底部方向引脚长度=典型0.5mm

    SP  =侧向引脚长度=典型0.4mm

    PW  =引脚宽度= 0.2mm

    E  =节距= 0.4mm

    将其转换为陆地模式测量:

    L_LP  =土地模式长度=  L - 0.2mm = 1.8mm

    W_LP  =土地图案宽度=W - 0.2mm = 1.5mm

    TP_LP  = 顶部和底部方向引脚长度模式=  TP + 0.2mm = 0.7mm

    SP_LP =侧向引脚陆地模式长度=SP + 0.2mm = 0.6mm

    PW_LP  =接地模式的引脚宽度=  PW = 0.2mm

    E_LP =陆地模式间距=  E = 0.4mm

    有关焊锡面罩,请参见以下内容:

    这与我们推荐的所有 UQFN 交换机的详细信息相同。

    如果您有任何其他问题,请告诉我!

    最佳

    帕克·多德森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TI 团队,

    感谢您提供此帖子信息!  

    是否可以为 TMUX1072获得正式的土地模式图? 在我们的数据库中使用和存储时需要用到它。

    谢谢!

    最佳

    Cora Ferrer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cora,

    请参阅此处的链接 - https://app.ultralibrarian.com/details/16967dbf-103f-11e9-ab3a-0a3560a4cccc/Texas-Instruments/TMUX1072RUTR?uid=94115702 

    这就是我们的足迹文件。  

    我们正在努力将正式图纸添加到数据表中-但这可能需要一段时间,因为我们有几个流程和多个人员来添加 新的包装图纸。  

    如果您有任何其他问题,请告诉我!

    最佳

    帕克·多德森