This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX6211:通电

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX6211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1080118/tmux6211-powering

部件号:TMUX6211

该项目旨在监控大燃料电池组电压。  


我的客户有24个串联的燃油单元,因此总包装电压为9-26.5V。

现在,他们使用了 LTC6808,这是一种很棒的芯片,但由于短缺,他们需要更少的芯片依赖设计。

我正在考虑使用 TMUX6211/DG412作为多家制造商提供的输入 MUX。 这种粘接(12个)将逐条选择单元格,并将它们连接到 ADC。 VS 是输入,而 Vd 是 ADC 的输出。

在这里,我已经有一个关于为 mux 供电的问题。 我可以直接从电池9-26.5V 为其供电吗? 它们是否会在靠近导轨的位置(VDD=vs)工作正常? 根据数据表,它们可以工作,但由于我需要测量10mV 电平,我需要切换信号的真正全轨至轨工作范围。

这些单元格也可能轻微负极,因此如果组合接地用作粘接的接地(连接到 VSS),则可能会在单元1变为负极时发生,因此开关 输入与引脚之间存在 Ex。 比主接地(GND 和 VSS)小-1V。为避免这种情况,我实际上增加了2个 DC-DC。 一个用于将机组电压(9-26.5V)提高到固定的30V 以为粘接的 VDD 供电,另一个用于为 VSS 提供供电,使其作为粘接的 GND (用作系统的 GND)。

基于数据表“源电压或漏极电压(SX,Dx) VSS–0.5 VDD+0.5”,因此主要适用于+侧(vs=VDD)和负侧(vs=VS-0.5V)下-0.5V 输入,但我们不希望由于夹紧或任何内部保护而丢失任何 mV。

有谁能告诉我我我是否正确,是否真的需要两个 DC-DC?

        或             

谢谢!

佐尔坦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Zoltan,

    根据您提到的要求,TMUX6211是您的理想选择。 此设备允许导轨至导轨切换,因此您可以将信号传递到 VDD 的任何电压,以及低于该电压的任何信号(只要信号高于 VSS-0.5)。 简而言之,当 VS 位于滑轨时,这些器件的性能非常出色。 您将看到的唯一区别是导轨电压水平的电阻稍高(请参阅数据表中的 RON 曲线)。

    关于从电池供电,您可以从电池为 TMUX6211供电,但是,您需要确保 VDD 电压始终等于或高于其它 VS 电压,否则可能会压伤夹式二极管,并可能损坏设备。 本质上,如果您从一个电池中接通电源,您能否保证它永远不会导致 VDD 低于被监护的其它电池? 这对于确保交换机正常运行至关重要。

    如您所述,使用直流-直流转换器从电池供电可能是最安全的选择,因为您可以保证满足我上述条件,而不必担心输入发生过电压事件。 此外,还需要在 VSS 端满足同样的条件(我相信您已经知道了双直流-直流转换器配置)。

    同样,这两种配置都可以正常工作,这实际上只是您对这些单元的波动有多大的信心,如果您能保证这些单元提供的 VDD/VSS 电压始终高于 VS 输入上的其他单元。

    如果你对此有其他问题,请告诉我。

    谢谢!

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,布莱恩,

    感谢您的详细评论!

    理论上我的所有问题都得到了答案 J

    现在我将查找一些部件并先进行测试。 有趣的是,您的 TMUX 的夹持电压为0.5V,而其他像 DG 这样的夹持电压为2V。 因此,为了与所有制造商保持安全和兼容,我认为最好按原计划使用 DC-DC。

     再次感谢您的快速支持,祝您度过美好的一天!

    Z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zoltan 欢迎你! 祝您的项目顺利,并让我知道其他任何问题!