This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBTLV1G125:74CBTLV1G125DCKRG4和 SN74CBTLV1G125DCKR 之间的差异

Guru**** 2378650 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CBTLV1G125
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1084262/sn74cbtlv1g125-the-difference-between-74cbtlv1g125dckrg4-and-sn74cbtlv1g125dckr

部件号:SN74CBTLV1G125

大家好,团队

74CBTLV1G125DCRG4 和 SN74CBTLV1G125DCR 之间是否存在任何差异?

以及 如何解释这一点--> “(6)导线/球面-可订购器件可能有多种材料表面处理选项。 完成选项由垂直线条分隔。 如果完成值超过最大列宽,“导联/球形完成”值可能会被换行为两行。

 

 

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有几个制造工厂使用不同的铅涂层。 使用 Sn 的站点仅创建 SN74CBTLV1G125DCKR。

    无论如何,铅涂层不会影响电气特性。 来自所有五个站点的 SN74CBTLV1G125设备的行为相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,范文,


    [引用 userid="493132" url="~ë/support/switches-多路复用器-组/交换机-多路复用器/f/switches-多路复用器- forum/1084262/sn74ctlv1g125-区别-74cbtlv1g125dg125dg4 rg4和-sn74cbbdlbd1gck?  


    请参阅 [FAQ]为什么逻辑设备的部件号具有 E4/G4后缀?  
    虽然这专门指逻辑器件,但我们的多路复用器和交换机也是如此


    [引用 userid="493132" url="~/support/switches-多路复用器-组/交换机-多路复用器/f/switches-多路复用器- forum/1084262/sn74ctlv1g125-区别于74cbtlv1g125ddltrg4和-sn74cbbv1g6  设备-可以订购多种选件和多种类型的产品来解释这些产品-如何使用这些产品。] 完成选项由垂直线条分隔。 如果完成值超过最大列宽,“导联/球形完成时间”值可能会被换行为两行。“

    请参阅此处的克莱门斯答案。


    谢谢!
    拉米