请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:SN74CBTLV1G125 大家好,团队
74CBTLV1G125DCRG4 和 SN74CBTLV1G125DCR 之间是否存在任何差异?
以及 如何解释这一点--> “(6)导线/球面-可订购器件可能有多种材料表面处理选项。 完成选项由垂直线条分隔。 如果完成值超过最大列宽,“导联/球形完成”值可能会被换行为两行。

非常感谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好,团队
74CBTLV1G125DCRG4 和 SN74CBTLV1G125DCR 之间是否存在任何差异?
以及 如何解释这一点--> “(6)导线/球面-可订购器件可能有多种材料表面处理选项。 完成选项由垂直线条分隔。 如果完成值超过最大列宽,“导联/球形完成”值可能会被换行为两行。

非常感谢
嗨,范文,
请参阅 [FAQ]为什么逻辑设备的部件号具有 E4/G4后缀?
虽然这专门指逻辑器件,但我们的多路复用器和交换机也是如此
请参阅此处的克莱门斯答案。
谢谢!
拉米