请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TS5A2.3159万 在“线程: TMUX136”中讨论的其他部件
您好,Expert,
我们的客户已在其产品上使用TS5A2.3159万,TS5A4624DCKR。
因此,他们希望将此部分用于USB 2.0 数据,而不是USB协议特定的开关和多路复用器。
当我检查带宽时,我认为没有问题。
但我不确定是否有问题。
因此,我需要您确认并解释下面的结构图。
我期待尽快收到您的反馈。

此致,
Michael