This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A2.3159万:使用模拟开关代替USB开关

Guru**** 2609795 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX136

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1088584/ts5a23159-to-use-analog-switch-instead-of-usb-switch

部件号:TS5A2.3159万
在“线程: TMUX136”中讨论的其他部件

您好,Expert,

我们的客户已在其产品上使用TS5A2.3159万,TS5A4624DCKR。

因此,他们希望将此部分用于USB 2.0 数据,而不是USB协议特定的开关和多路复用器。

当我检查带宽时,我认为没有问题。

但我不确定是否有问题。

因此,我需要您确认并解释下面的结构图。

我期待尽快收到您的反馈。

此致,

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用支持所需带宽和电压范围的任何交换机。

    这些设备可以支持全速(12 Mbps),但不支持高速(480 Mbps)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Michael:

    如Clemens所述,两个交换机的额定带宽为~100MHz,对于高速USB 2.0 而言,速度可能太慢。 请与您的客户确认带宽要求。

    如果需要更高带宽的设备,TMUX136将非常适合此应用。 它是一个2通道2:1交换机,带宽为6GHz。

    谢谢!

    Tyler