This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX646:添加Yocto SDK的TMUX646 Linux驱动程序

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX646

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1091782/tmux646-tmux646-linux-driver-to-add-in-yocto-sdk

部件号:TMUX646

大家好,

我正在使用TMUX646进行I2C mutxing,这样我就可以使用2 mipi摄像机了。 我使用的是用于POC的IMX8MP自定义板,Linux在默认情况下没有TMUX646的驱动程序。

请帮助我们在我的主板中增加对TMUX646的支持,并建议我们如何向前推进

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我不确定您的请求是什么。 您能否提供一个示意图来说明您如何尝试实施TMUX646? 这是一个无源设备,因此需要外部驱动程序来处理您正在尝试在之间进行多路复用的信号。

    请提供更多信息,说明您正努力实现的具体目标,以及是否对TMUX646设备的操作有任何疑问。

    谢谢!

    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我连接TMUX646的方式是:

    TMUX646从IMX8MP处理器接收输入,从TMUX646输出,我连接了2个MIPI摄像头。

    现在我了解的是处理器端的流量,我们可以使用TMUX646的SEL针来选择摄像机,但为了完成通信,我们需要有mipi摄像机和TMUX646的驱动器。 我在Imx8MP的Yocto SDK中已经有mipi相机的驱动程序,但没有TMUX646的驱动程序。

    我只想得到你们的帮助,让大家找到TMUX646的驱动程序,否则我需要自己写整个驱动程序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Linux确实有 一个驱动程序,即i2c-mix-gpio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    了解如何继续。 谢谢,这大有助益。