请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TS3DV642 主题中讨论的其他部件: HD3SS215, SN75DPHY440SS
我计划使用TS3DV642来切换MIPI-DSI信号。 但是,在TS3DV642数据表中,提到"TS3DV642不是为传递负摆动信号而设计的;高速信号在传递到TS3DV642之前需要正确偏置直流(通常为~1 V)。" 这"~1 V"引起了我的关注。 我使用的MIPI-DSI TX和RX芯片符合MIPI D-PHY spec v 2.0 ,D-v PHY 2.0 在HS模式下指定一个70~330 mV共模电压,远小于1V。
我想问:TS3DV642能否用于切换MIPI-DSI信号? 是否有人有成功的故事? 非常感谢。