This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3DV642:TS3DV642是否可用于切换MIPI-DSI信号?

Guru**** 2553310 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3DV642, HD3SS215, SN75DPHY440SS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/582162/ts3dv642-can-ts3dv642-be-used-to-switch-mipi-dsi-signals

部件号:TS3DV642
主题中讨论的其他部件: HD3SS215SN75DPHY440SS

我计划使用TS3DV642来切换MIPI-DSI信号。 但是,在TS3DV642数据表中,提到"TS3DV642不是为传递负摆动信号而设计的;高速信号在传递到TS3DV642之前需要正确偏置直流(通常为~1 V)。" 这"~1 V"引起了我的关注。 我使用的MIPI-DSI TX和RX芯片符合MIPI D-PHY spec v 2.0 ,D-v PHY 2.0 在HS模式下指定一个70~330 mV共模电压,远小于1V。

我想问:TS3DV642能否用于切换MIPI-DSI信号? 是否有人有成功的故事? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    我已就此问题联系了该设备的相应应用工程师,他们将很快为您提供帮助。

    谢谢!
    亚当
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 

    40天过去了。 是否有任何更新? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    很抱歉,您尚未收到回复。 这次我将通过其他渠道上报此问题,看看它是否可以帮助您获得一些帮助。

    谢谢!
    亚当
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉耽误你的时间。

    TS3DV642应支持低至0V的共模,但我需要仔细检查数据表为何如此陈述。

    类似的器件HD3SS215具有0至3.3V的通用模式。

    在两种设备中,通过MIPI高速不是我的问题,但我需要检查低速单端是否是问题。因为这些设备是为差分信号设计的。请给我一天时间来检查此SE功能
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们建议您使用MIPI

    HD3SS2312设备支持MIPI,请查看它是否适合您的应用

    SN75DPHY440SS设备是您可能感兴趣的MIPI再计时器/串。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢大家。

    我们使用TS3DV642制作了一个测试板,并确认其工作正常。

    此TT可以关闭。 再次感谢!