This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX7462F:为VFP引脚提供串联二极管

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX7462F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1094339/tmux7462f-supplying-the-vfp-pin-with-a-series-diode

部件号:TMUX7462F

您好,

TMUX7462F可防止超出VFP+VT的过压
我需要在GND-0.3V至5V+0.3V (绝对最大值)范围内保护5V电平信号。
如果我将VPF引脚连接到5V电源,则信号上的最大电压在切断前可高达5.7V。
我是否需要额外的4.6V电源(或分隔器+缓冲器)来供应VFP?
或者,在5V电源线上使用简单的0.4V~0.5V正向压降二极管可以做到这一点吗? VFN引脚可能还需要一个系列二极管来保护GND-0.3V?

(TMUX7462F将由12V信号电源供电。)

第二个问题是,该设备何时上市?

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mete,

    您正在切换的信号的电压范围是多少? VT值作为典型值列出,并且可能有所不同,因此最佳做法是将VFP电平设置为尽可能接近最大信号电压范围。 任何一种降低电压的方法(分压器+缓冲器或二极管)都应起作用。

    您可以在TI.com上订阅,以便在商品再次有货时收到提醒。

    谢谢
    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我想保护连接到连接器引脚的5V DAC输出。
    使用全量程(0V至5V)

    如果VFP约为4.5V,而VFN约为0.5V,则如果我理解正确,TMUX7462F应在-0.2V至5.2V范围内保护信号。


    VFP和VFN电流在数据表中通常指定为10uA。
    我尝试计算二极管(MA4X194)压降并比较VT/temp图。
    根据此计算,如果VFP电流为10uA,则0.3V的共轨保护可达70C。
    如果VFP电流为100uA,则可保护高达120C。

    也许应选择更好的VF适配二极管,或者应使用分压器+缓冲器方法。

    您对这种方法有何看法? 您推荐什么?

    谢谢,此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mete,

    您的理解是正确的,在4.5V时使用VFP,0.5V时使用VFN,则根据典型的VT值,钳位电压应在5.2V和-0.2V左右。

    如果应用要求温度超过70C,则建议使用温度漂移较低的二极管。 或者,正如您所提到的,缓冲器+分压器也可能是高于温度的更好选择,因为您可以选择容差非常小的电阻器和具有广泛温度范围的缓冲器。

    一般而言,我建议评估板上的任一选件,因为这种应用听起来需要严格的夹紧规格。 TI为此器件提供了EVM套件。

    谢谢!
    Tyler