您好,
我在输入SX行提供数字输入。我的地址是A2=1,A1=0,A0=0。 选择了S5线路 。此时,即使在电阻器R12处,我的输出也会变成噪声。 如果我更改了地址行,例如,A2=1,A1=1,A0=1, 我的输入在R12处可见,但在S8引脚电阻器R15处有噪声。
此致,
JAYANTHAN V
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
我在输入SX行提供数字输入。我的地址是A2=1,A1=0,A0=0。 选择了S5线路 。此时,即使在电阻器R12处,我的输出也会变成噪声。 如果我更改了地址行,例如,A2=1,A1=1,A0=1, 我的输入在R12处可见,但在S8引脚电阻器R15处有噪声。
此致,
JAYANTHAN V
您好,Tyler,
在第一个捕获中,地址行保持浮动状态。
如果我选择A2=0,A1=0,A0=0,则现在选择S1。此时,我将获得第二次捕获(已附加在上一个回复中),作为S1和D引脚的输出。 如果我将我的输入更改为S2并取消更改地址行,我将在S2获得正确的输出(作为输入)。我一次 获得第二个捕获(已在前面的答复中附加)作为D引脚的输出(现在,输入在S2行,地址行保持不变)。
无论SX处的输入是什么,我都会在引脚处获得输出
仅当配置了地址行时才会出现问题。 当地址行不在乎时,源行没有噪音。
谢谢!
Jayantan
您好,Clemens:
我在S3. 我正在使用 示波器检查S3处的输入。 我就是S3引脚处的方波。 此时,地址行是A1=A1=A0=0 (GND),现在,如果我将地址行更改为A2=0,A1=A0=1,则D必须连接到S3,现在在S3上输入,应该反映在D。但我听到一些噪音(请参阅前面附加的第二个捕获)。 之后,我删除了S3处的输入,然后我还可以观察到D处的噪声,其峰值到峰值较低。
2. R7已删除。而且,我也面临相同的问题。
谢谢!
Jayantan