This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1208:部件号:TMUX1208

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1100967/tmux1208-part-number-tmux1208

部件号:TMUX1208

您好,

我在输入SX行提供数字输入。我的地址是A2=1,A1=0,A0=0。 选择了S5线路 。此时,即使在电阻器R12处,我的输出也会变成噪声。 如果我更改了地址行,例如,A2=1,A1=1,A0=1, 我的输入在R12处可见,但在S8引脚电阻器R15处有噪声。

此致,

JAYANTHAN V

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这听起来好像噪音来自引脚8。 它是否连接到任何可能产生噪音的设备? 您能否显示这些针脚的示波器轨迹?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jayanthan:

    您是否可以提供您正在使用的地址引脚,引脚(D)和源(S)引脚的示波器屏幕截图? VDD和EN电压水平是多少? 通过提供更多信息,我们可以为您的电路调试提供更准确的建议。

    谢谢!
    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tyler,

    感谢您的回复,

    VDD = VEN = 5V,地址线路的电压为1.8V。   

    这里是源行的输入信号,当所有地址行都不在乎时。

      

    此处是在配置地址行时排卸处的输出信号。

    当配置地址行时,输入源PIN码处也会出现相同的情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ladisch,

    感谢您的回复,

    这里是源行的输入信号,当所有地址行都不在乎时。

    这里是漏电时的输出信号,当配置地址行时,在输入源引脚处得到相同的东西,当配置地址行时。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jayanthan:

    对于您的首次捕获,当您说地址行不在乎时,它们是否保持浮动?

    对于第二次捕获,听起来好像您看到了所需的结果,即输出波形与输入波形匹配。

    谢谢!
    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tyler,

    在第一个捕获中,地址行保持浮动状态。

    如果我选择A2=0,A1=0,A0=0,则现在选择S1。此时,我将获得第二次捕获(已附加在上一个回复中),作为S1和D引脚的输出。 如果我将我的输入更改为S2并取消更改地址行,我将在S2获得正确的输出(作为输入)。我一次 获得第二个捕获(已在前面的答复中附加)作为D引脚的输出(现在,输入在S2行,地址行保持不变)。  

    无论SX处的输入是什么,我都会在引脚处获得输出

    仅当配置了地址行时才会出现问题。 当地址行不在乎时,源行没有噪音。  

    谢谢!

    Jayantan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您绝不能允许地址输入浮动。 如有必要,添加上拉或下拉电阻器。

    您没有回答我关于插针8的连接内容的问题。 尝试断开连接(卸下R7)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jayanthan:

    地址行不能浮动,必须向上或向下拉。 您是否有其他设备可以用来测试电路? 您使用的设备是否可能已损坏?

    在配置了地址引脚的情况下,您不应看到来自漏极(D)上未选定源引脚(SX)的信号。 多路复用器是双向无源设备,不应产生任何噪音。

    谢谢!
    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Clemens:

    我在S3. 我正在使用 示波器检查S3处的输入。 我就是S3引脚处的方波。 此时,地址行是A1=A1=A0=0 (GND),现在,如果我将地址行更改为A2=0,A1=A0=1,则D必须连接到S3,现在在S3上输入,应该反映在D。但我听到一些噪音(请参阅前面附加的第二个捕获)。 之后,我删除了S3处的输入,然后我还可以观察到D处的噪声,其峰值到峰值较低。  

    2. R7已删除。而且,我也面临相同的问题。

    谢谢!

    Jayantan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tyler,

    抱歉提供了错误的信息。 地址针脚被拉下

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    噪音一定来自某个地方。 最相似的备选方案是连接到D的任何引脚;其他可能的引脚是电源/GND或其他S引脚,但这些引脚必须非常坚固。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我隔离了引脚,然后我也听到了噪音

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jayanthan:

    如果您将EN置于GND (接地)位置,基本上关闭此开关,则D处是否存在噪音?

    谢谢!
    Tyler