请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:CD4052B 各位专家,您好!
你好。
我的客户希望将CD4052B用作ADC MUX。 引脚9 (信道选择B)和引脚10 (信道选择A)的切换频率设置为16kHz或更高。
他们希望从理论上评估此切换频率是否正常工作。
所以,
1.如何确定16kHz切换频率是否合适? 需要参考哪些参数? 请提供详细说明。
2. CD4052B可以达到的最大切换频率是多少?

非常感谢!
巴西,
戈登