This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4052B:如果使用CD4052B作为ADC MUX,如何评估A/B选择信号切换频率?

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: CD4052B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1102453/cd4052b-how-to-evaluate-the-a-b-selection-signle-switching-frequency-if-using-cd4052b-as-a-adc-mux

部件号:CD4052B

各位专家,您好!

你好。  

我的客户希望将CD4052B用作ADC MUX。 引脚9 (信道选择B)和引脚10 (信道选择A)的切换频率设置为16kHz或更高。  

他们希望从理论上评估此切换频率是否正常工作。  

所以,

1.如何确定16kHz切换频率是否合适? 需要参考哪些参数? 请提供详细说明。

2. CD4052B可以达到的最大切换频率是多少?

非常感谢!

巴西,

戈登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.这被指定为传播延迟时间地址到信号输出。

    2.忽略ADC所需的采样保持时间,1 / 240 ns = 4.167 MHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Clemens:

    感谢您的快速回复。 非常清楚。

    巴西,

    戈登