This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3DS10224:IBIS 使用问题

Guru**** 2600865 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3DS10224

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1117594/ts3ds10224-ibis-using-problem

器件型号:TS3DS10224

你(们)好

我们在 TI 网站上下载了 TS3DS10224的 IBIS 模型,但无法成功使用。

当我们将其加载到 ADS 中时,IBIS 没有显示输出引脚。

我们检查了 IBIS 的内容、据说我们需要自己修改内容。 但在尝试之后、我们仍然失败(实际上我们不熟悉这一点)。

您能否帮助我们检查我们是否要使用以下路径进行仿真(如果我们要在 INB+/-中运行 TX、在 OUTA0+/-中运行 TX)、我们应该怎么做?

在另一个问题中、我们在 INB+/-点检测到明显的波形失真、并获得了合规性测试结果失败。移除多路复用器后、测试将通过。

我想问的是、对于 Tx 源、它将看到什么输入阻抗幅度?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、WeiChen、

    将 IBIS 模型置于 ADS 环境中时、请选择"IBIS PIN"选项。 它看起来可能已选择不同的选项。

    放置此模型类型后、双击它将允许您选择要仿真的所需引脚:

    仅当您要更改交换机连接时才需要修改.IBS 文件。 例如、默认情况下、引脚3 (INB+)连接到引脚18 (OUTA0+)。 如果要将引脚3连接到引脚20、则需要注释掉第一个开关连接块、并取消注释掉第二个开关连接块。 一次只能激活1个块。

    谢谢、
    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler:

    在尝试之后、当我们打开模型时、ADS 弹 出窗口、如下所示(我们重新加载了一个未修订的 IBIS)   

    IBIS 刚刚出现了一个引脚、我们左键单击它、只需选择左侧模型、如下所示

    您能否帮助我们检查我们是否有与您相同的正确型号? 谢谢

    e2e.ti.com/.../ts3ds10224.ibs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、WeiChen、

    我下载了您链接的模型、并按预期运行。 在您的图片中、您能否选择"TS3DS10224_SX_3P3V"模型而不是 TS3DS10224_SX_3P3V_S"模型? 这是我现在可以看到的唯一区别。

    我的仿真器中的链接模型:

    谢谢、
    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler:

    我们的 ADS 仍然可以成功使用该模型。 因此、我将尝试在 Clarity 拓扑 Xplorer 上运行它。

    我想问这个模型是否描述了 IBIS 内容中与串联引脚部件的传输关系?

    如下面所示

    TS3DS10224_SX_3P3V_S 1描述了从 IN 引脚侧到 OUT 引脚侧的输入和输出

    TS3DS10224_DX_3P3V_S 1 描述了从 OUT 侧的输入 以及到 IN 引脚侧的输出

    另一个问题是、该模型能否对多路复用点(Ron=13欧姆)通道的阻抗不匹配做出反应?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、WeiChen、

    正确、TS3DS10224_SX_3P3V_S 输入至输出、TS3DS10224_DX_3P3V_S 输出至输入。 对于该器件、这些值应相同、因为通道是双向的。

    IBIS 模型是 I-V 曲线列表、不会因不同的输入阻抗值而变化。 它主要对开关的导通电阻进行建模。

    谢谢、
    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Tyler

    好的、那么 IBIS 包含了 Ron 的影响、对吧?

    我不需要在电路中添加电阻器即可进行仿真?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、WeiChen、

    正确、您无需添加外部电阻器。 ibis 模型包含模型内部的 RON 电阻。

    谢谢、
    Tyler