This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5MP645:创建8:1 MIPI CSI 板时的偏差容差

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5MP645, TMUX646

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1119559/ts5mp645-skew-tolerance-in-creating-8-1-mipi-csi-board

器件型号:TS5MP645
主题中讨论的其他器件: TMUX646

大家好、

美好的一天!  

请帮帮我们的客户。 他们希望创建一个基于 Raspberry PI 的器件、能够通过8个摄像头进行多路复用。 摄像头使用 CSI2、因此计划创建 TS5MP645YFPR 器件的3层深链、以创建8:1多路复用电路。 但是 、我们无法确定 这种情况下的偏差以及该偏差是否在 Raspberry PI 上的协议的容差范围内。 请提供任何帮助。 谢谢!

此致、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    在数据表的动态特性部分中有2个偏斜规格、互连和内部、但确切的数字将受到信号路径上负载的影响。 我们有一个涵盖此主题的常见问题解答: [常见问题解答]如何估算模拟开关/多路复用器中的传播延迟和通道间偏移?

    您提到您将连续级联3个多路复用器。 这将对带宽产生负面影响、因此根据信号的频率、客户可能希望查看带宽更高的器件。 TMUX646是引脚对引脚的替代产品、TS5MP645的带宽比1500MHz 高6000MHz。

    谢谢、
    Tyler