This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBTD3861:此器件的说明

Guru**** 2600115 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1119152/sn74cbtd3861-the-description-of-this-device

器件型号:SN74CBTD3861

您好、专家、

关于数据表、我想知道我的观点是否有任何误解。

当输入电压 A1 = 5V、OE'为低电平、VCC = 5V 时、输出将为3.3V?

我知道它会因电流和温度而略有不同、但它大约为3.3V。

我有道理吗?

否则、下表"A 端口=B 端口"的含义是什么?

这意味着电压完全等效吗?

BR、

陈亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron、您好!

    是的、您回答正确。 如下所示:

    该器件为低电平有效、因此正如您提到的、当 OE 为低电平时、5V 的输入端口 Ax 将连接到输出端口 Bx、并将电压电平转换为3.3V。

    希望这能解答您的问题!

    最棒的

    NIR  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于数字信号、即使高电平电压不是、状态(高/低)也是相同的。

    (对于低于大约3.3V 的模拟信号、电压将相同。)