请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMUX6219 请在此处查找问题。谢谢。
D/S1/S2引脚是否与内部 ESD 二极管一同提供、如下所示? 或者客户是否需要在外部添加它们?

2.当 TMUX6219使用单极偏置电源时、VSS 引脚是否能够通过电容器连接到接地? 请参阅下面的内容。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.