This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX6219:ESD 配置和 VSS 引脚

Guru**** 2606515 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX6219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1112100/tmux6219-esd-configuration-and-vss-pin

器件型号:TMUX6219

请在此处查找问题。谢谢。

D/S1/S2引脚是否与内部 ESD 二极管一同提供、如下所示? 或者客户是否需要在外部添加它们?

2.当 TMUX6219使用单极偏置电源时、VSS 引脚是否能够通过电容器连接到接地? 请参阅下面的内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1、是的、I/O 引脚具有此类二极管。 如果您需要更强的 ESD 保护、则需要使用外部二极管。

    2.当您不需要负电压时,VSS 必须直接连接到 GND。 电容器仅在对负电源轨进行去耦时才有意义。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    1) 1) TMUX6219在 VDD 和 VSS 电源轨上都集成了 ESD 二极管(类似于您在上面提到的内容)。 因此无需从外部添加。

    2)建议将 VSS 引脚直接连接到 GND、因为您基本上会将该节点与该电容串联浮动(只能用于去耦高频噪声)。

    如果您对此有其他问题、请告诉我!

    谢谢!

    Bryan