你(们)好
我们的客户有兴趣了解 SPDT 射频开关和4*2矩阵射频开关的最佳选择。
这些开关需要以最小的插入损耗(因为它们将处于火箭上)处理高达3GHz 的频率和极端环境。 此外、如果可能、开关应是双向的。
客户还想知道是否有通过以太网自动控制这些交换机的选项。
感谢你的帮助。
此致、
Marvin
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
嗨、Marvin、
我不熟悉可通过以太网控制的任何交换机。
我将与以太网团队联系、看看他们在这里是否看到或有可能是解决方案的东西。 为了确保我们的要求正确、请同时确认以下内容
要求:
SPDT 和4x2矩阵(均为射频)
插入损耗<1dB
处理3GHz
由以太网控制
以太网团队-不确定您是否看到过类似的内容、但认为自己可以使用它。 查找具有上述要求的开关。 您在这里有一个可以正常工作的解决方案吗?
谢谢、
Rami