This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 火箭产品推荐

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX646

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1109458/product-recommendation-for-rocket

主题中讨论的其他器件:TMUX646

你(们)好

我们的客户有兴趣了解 SPDT 射频开关和4*2矩阵射频开关的最佳选择。

这些开关需要以最小的插入损耗(因为它们将处于火箭上)处理高达3GHz 的频率和极端环境。 此外、如果可能、开关应是双向的。  

客户还想知道是否有通过以太网自动控制这些交换机的选项。

感谢你的帮助。

此致、

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Marvin、

    TMUX646当然可以处理频率、并且具有低插入损耗(<1dB)、但我不确定"极端环境"。 他们在这里是否需要一些量化或认证? 它们在插入损耗规格中需要什么、是否有一些量化?

    我们的模拟多路复用器产品系列中不会有任何可通过以太网作为控制器的开关。 这是客户所寻求的一项必要或更多的豪华功能吗?

    谢谢、
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好, Rami。

    感谢您的支持。

    我会在客户回复时尽快回复您。

    此致、

    Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rami、

    客户需要这种功能。 我知道我们的器件中没有这种方法、但是是否有其他方法可以在项目中实现这一点?

    谢谢!

    此致、

    Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Marvin、

    我不熟悉可通过以太网控制的任何交换机。
    我将与以太网团队联系、看看他们在这里是否看到或有可能是解决方案的东西。 为了确保我们的要求正确、请同时确认以下内容

    要求:  
    SPDT 和4x2矩阵(均为射频)
    插入损耗<1dB
    处理3GHz
    由以太网控制  

    以太网团队-不确定您是否看到过类似的内容、但认为自己可以使用它。 查找具有上述要求的开关。 您在这里有一个可以正常工作的解决方案吗?

    谢谢、
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rami、

    感谢您的进一步帮助以及与以太网团队的交流。 是的、这些要求是正确的。

    此致、

    Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

    我没有听说过以太网控制的 SPDT。  据我所知、TI 不提供任何类似的产品。

    谢谢、

    David