This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、专家、
客户 想了解 TI 是否有适用于 I3C 集线器/I3C MUX/I3C 电平转换的解决方案?
它能否支持 I3C 高压(3.3V)?
此致、
标记
Mark、您好!
我们有一个常见问题解答、其中提供了 I3C 多路复用器选择建议、并提供了一些有关该主题的一般知识:[常见问题解答] I3C 应用应该使用什么模拟开关/多路复用器? 推荐的器件(TMUX136和 TMUX154E)可以支持3.3V 信号。
SN74CB3T3257是一款输出电平转换多路复用器、此多路复用器可根据应用的不同而工作。 它将较高的输入信号降至输出端的 VCC 电压电平。
谢谢、
Tyler
Mark、您好!
需要明确的是、SN74CB3T3257 (以及我们的模拟多路复用器产品系列)不会重新驱动信号、它只传递输入。 如果您的应用可以支持 RON 压降和电容、则该器件将适用于 I3C。
谢谢、
Tyler