This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX136:I3C 解决方案请求。

Guru**** 2523420 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX154E, TMUX136, SN74CB3T3257

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1107765/tmux136-i3c-solution-request

器件型号:TMUX136
主题中讨论的其他器件:TMUX154ESN74CB3T3257

您好、专家、

客户 想了解 TI 是否有适用于 I3C 集线器/I3C MUX/I3C 电平转换的解决方案?

它能否支持 I3C 高压(3.3V)?

此致、

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    我们有一个常见问题解答、其中提供了 I3C 多路复用器选择建议、并提供了一些有关该主题的一般知识:[常见问题解答] I3C 应用应该使用什么模拟开关/多路复用器? 推荐的器件(TMUX136和 TMUX154E)可以支持3.3V 信号。

    SN74CB3T3257是一款输出电平转换多路复用器、此多路复用器可根据应用的不同而工作。 它将较高的输入信号降至输出端的 VCC 电压电平。

    谢谢、
    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler、

    电平位移(SN74CB3T3257)是否支持 I3C 推挽模式?

    此致、

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    需要明确的是、SN74CB3T3257 (以及我们的模拟多路复用器产品系列)不会重新驱动信号、它只传递输入。 如果您的应用可以支持 RON 压降和电容、则该器件将适用于 I3C。

    谢谢、
    Tyler