This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1574:我们是否有采用 STG3692的 P2P 解决方案

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3A24159, TS3A44159, TMUX1574

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1108158/tmux1574-do-we-have-p2p-solution-with-stg3692

器件型号:TMUX1574
主题中讨论的其他器件:TS3A24159TS3A44159

大家好 、

我们是否有采用 STG3692的 P2P 解决方案?

或  

如果我们没有 P2P、您能帮您选择最合适的器件

以下是要求:

双向2:1选择、30Mhz 数据频率、3.3V 电源电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ti.com/cross-reference-search/en-us/ 推荐使用 TS3A24159 (2个通道)或 TS3A44159 (4个通道)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kelly、

    我们没有 P2P 器件、但 TMUX1574非常适合该应用。 与竞争对手器件相比、它具有更低、更平坦的 RON、更低的电容和更高的带宽。 该器件采用相同的封装(但不支持 P2P)、具有断电保护、逻辑引脚上集成的下拉电阻等功能、并且可支持超出电源电压的输入电压。

    谢谢、
    Tyler