请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMUX1574 主题中讨论的其他器件:TS3A24159、 TS3A44159、
大家好 、
我们是否有采用 STG3692的 P2P 解决方案?
或
如果我们没有 P2P、您能帮您选择最合适的器件
以下是要求:
双向2:1选择、30Mhz 数据频率、3.3V 电源电压

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
ti.com/cross-reference-search/en-us/ 推荐使用 TS3A24159 (2个通道)或 TS3A44159 (4个通道)。