主题中讨论的其他器件: CD74HCT4067
你(们)好。
根据 建议的电路 DIG、我在电路中使用部件号"CD74HC4067M96"。
其中、
- 引脚24为 VCC_5V
- 引脚1是多路复用器输出
- 引脚12和引脚15接地
多路复用器工作正常、但有时当我打开电路时、电路会开始发热、IC 温度会急剧上升、但有时它会在没有任何发热的情况下正常工作。
请告诉我此问题的原因以及解决同一问题的可能方法
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好。
根据 建议的电路 DIG、我在电路中使用部件号"CD74HC4067M96"。
其中、
多路复用器工作正常、但有时当我打开电路时、电路会开始发热、IC 温度会急剧上升、但有时它会在没有任何发热的情况下正常工作。
请告诉我此问题的原因以及解决同一问题的可能方法
输入电压必须高于 VIH。 在实践中、信号电平应与 VCC 相同。
VIL 和 VIH 之间的输入电压确实会导致功耗增加和潜在损坏;请参阅 [常见问题解答]慢速或浮动输入如何影响 CMOS 器件?
CD74HCT4067具有 TTL 兼容型输入、支持3.3V 信号。
流经 I/common 引脚的电流是多少?
您好 Avaneesh、
S 引脚上使用的3.3V 电压可能低于 VIH (介于4.5V 和6V 电平之间)、并且由于击穿电流、器件升温。 这是因为两个 CMOS MOSEFTS 都打开、允许电流从 VCC 流向接地端。 数据表中的 CD74HC4067逻辑电平:

链接的常见问题解答 Clemens 是一个很好的资源、也是应用报告:防止模拟开关上的过量电流消耗
解决方案是在 S 引脚上使用 VCC 电压电平(5V)、或选择 VIH 较低的器件、如 CD74HCT4067:

谢谢、
Tyler