This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC4067:CD74HC4067M96

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: CD74HC4067, CD74HCT4067

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1107525/cd74hc4067-cd74hc4067m96

器件型号:CD74HC4067
主题中讨论的其他器件: CD74HCT4067

你(们)好。  

 根据  建议的电路 DIG、我在电路中使用部件号"CD74HC4067M96"。

其中、

  • 引脚24为 VCC_5V
  • 引脚1是多路复用器输出
  • 引脚12和引脚15接地

多路复用器工作正常、但有时当我打开电路时、电路会开始发热、IC 温度会急剧上升、但有时它会在没有任何发热的情况下正常工作。

请告诉我此问题的原因以及解决同一问题的可能方法  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Avaneesh、

    您使用什么电压电平来驱动 S 引脚? 您在信号路径上通过多路复用器的连续电流是多少?

    如果遵循数据表、CD74HC4067绝不应达到对器件有危险的结温。

    谢谢、
    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler、

    我们在 S 引脚上使用3V3电压电平。 除了 VCC、GND 和选择线路引脚之外,所有引脚都是  信号引脚,它们应该能够传输具有极低持续电流的小信号  

    主要问题是、有时它在没有任何发热的情况下工作正常、但有时它在打开电源(VCC_5V)时变热。

    请向 我推荐此故障的原因 以及如何从 这些故障中排除?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入电压必须高于 VIH。 在实践中、信号电平应与 VCC 相同

    VIL 和 VIH 之间的输入电压确实会导致功耗增加和潜在损坏;请参阅 [常见问题解答]慢速或浮动输入如何影响 CMOS 器件?

    CD74HCT4067具有 TTL 兼容型输入、支持3.3V 信号。

    流经 I/common 引脚的电流是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Avaneesh、

    S 引脚上使用的3.3V 电压可能低于 VIH (介于4.5V 和6V 电平之间)、并且由于击穿电流、器件升温。 这是因为两个 CMOS MOSEFTS 都打开、允许电流从 VCC 流向接地端。  数据表中的 CD74HC4067逻辑电平:

    链接的常见问题解答 Clemens 是一个很好的资源、也是应用报告:防止模拟开关上的过量电流消耗

    解决方案是在 S 引脚上使用 VCC 电压电平(5V)、或选择 VIH 较低的器件、如 CD74HCT4067

    谢谢、
    Tyler