This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC4067:CD74HC4067支持的频率

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: CD74HC4067
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1102332/cd74hc4067-frequency-supported-by-cd74hc4067

器件型号:CD74HC4067

大家好、

我们计划在 设计中使用 CD74HC4067多路复用器/多路信号分离器、我们想知道该器件是否支持25MHz 信号

还可与3.3V 电平信号配合使用、该信号应为器件的电源电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    带宽指定为89MHz。

    对于3.3V 信号、电源必须为3.3V 或更高。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Clemens

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Keerthana、

    正如 Clemens 提到的,带宽为89MHz,可在数据表中找到:  

    工作条件下列出了可支持的电压范围;HC 类型支持2-6V 电源、其支持的信号电平可以从0变为 Vcc。 因此、您至少需要一个3.3V 电源。



    谢谢、
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rami、

    我们想知道该器件是否可用于 SPI 信号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keerthana、  

    这将取决于所使用的 SPI 频率。 SPI 中使用的频率范围可高达100MHz。 在100MHz 时、该器件将无法支持 SPI。 如果您在较低的 SPI 频率下工作、它将支持。 通常、我们建议使用带宽为通过频率的1.5-3倍的器件。 因此、对于带宽为100MHz 的这种情况、如果您使用的频率为~55MHz 或更低、我会说该器件非常适合。 请记住、这是一个单通道器件、因此您需要4个外设来与16个外设进行通信

    谢谢、
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rami、

    我们的用例最高可达25MHz、因此我认为此器件符合我们的要求

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你是对的。 这应该可以正常工作

    谢谢、
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Rami