大家好、
我们计划在 设计中使用 CD74HC4067多路复用器/多路信号分离器、我们想知道该器件是否支持25MHz 信号
还可与3.3V 电平信号配合使用、该信号应为器件的电源电压
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我们计划在 设计中使用 CD74HC4067多路复用器/多路信号分离器、我们想知道该器件是否支持25MHz 信号
还可与3.3V 电平信号配合使用、该信号应为器件的电源电压
您好、Keerthana、
这将取决于所使用的 SPI 频率。 SPI 中使用的频率范围可高达100MHz。 在100MHz 时、该器件将无法支持 SPI。 如果您在较低的 SPI 频率下工作、它将支持。 通常、我们建议使用带宽为通过频率的1.5-3倍的器件。 因此、对于带宽为100MHz 的这种情况、如果您使用的频率为~55MHz 或更低、我会说该器件非常适合。 请记住、这是一个单通道器件、因此您需要4个外设来与16个外设进行通信
谢谢、
Rami