This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A27518E:TS3A27518E 的设计问题

Guru**** 2596525 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1208, TS3A27518E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1126533/ts3a27518e-design-issue-for-ts3a27518e

器件型号:TS3A27518E
主题中讨论的其他器件:TMUX1208

您好!

我们设计了 CPU SPI 开关、并考虑使用 TS3A27518E 或 TMUX1208、SPI 速率为12.5m

但现在我们担心多层 PCB 会产生冲击、单层不 同步、请告知本设计是否可用、 哪一层在 TS3A27518E 之间更好

谢谢大家。

e2e.ti.com/.../QSPI_E14FF753E14FF7534668FE56_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、张

    我不建议级联4个多路复用器。 寄生影响可能太大、无法获取有用的数据。 信号将显著降低、带宽将大幅降低。

    TMUX1208是否使用其中6个、并通过5CPU 的6个布线进行多路复用? 我建议使用一个解决方案、这不仅仅是级联4 TS3A27518E 解决方案。

    谢谢、
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raml:

    感谢您的热情支持。

    我考虑使用 TMUX1208的6种迹线、请告知以下设计是否可用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang、

    此设计比第一个设计更有意义。 您将有几个未使用的 IO、因为您使用的是8:1器件、但现在您不会遇到影响系统整体带宽的级联问题。

    我假设您有6个 TMUX1208、用于6条数据线(IO0、IO1、IO2、IO3、SCK、 CS)。 这样、您就可以将 SPI 信号多路复用为多个 SPI CPU (由于配置为8:1、最多8个 SPI CPU)。 此设计似乎是您提供的第一个设计的改进。  

    此致、

    Tyler