This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G3157-Q1:工作压降为 Vcc=4V

Guru**** 2481465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1128065/sn74lvc1g3157-q1-operation-drop-to-vcc-4v

器件型号:SN74LVC1G3157-Q1

大家好、团队、

客户正在使用 Vcc =~5V 的器件进行正常运行。

他们想知道、如果 Vcc 降至4V、SW 是否仍然工作?  
是否需要考虑任何模式?

我们知道、该器件可在低至1.65V 的电压下运行。

最棒的
Masaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    支持1.65V 至5.5V 之间的所有电源电压。 但 I/O 电压不应超过 VCC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masaru、

    是的、该器件在 VCC= 4V 时仍能正常工作、因为该器件可在1.65V 至5.5V 的电源电压范围内工作。 请注意、IO 电压不能超过 VCC、否则可能会造成损坏。 例如、如果 VCC 从5V 降至4V、但 IO 信号电压保持在5V、则器件可能会损坏。

    谢谢、
    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、Tyler、

    感谢您的支持。 以下是客户提出的其他问题:

    • A 未连接到 B1或 B2 (A=开路);是否会发生这种情况? 如果是、在什么情况下?
    • A 同时连接到 B1和 B2 (A=B1=B2);是否会发生这种情况? 如果是、在什么情况下?

    这一问题的背景是,他们希望缩小问题的根源。
    此时、模拟开关不能确定是什么导致了问题。

    最棒的
    Masaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    B1连接到 B2不会发生、因为它使用先断后合开关。

    A 始终连接到 B1或 B2 (开关期间的时间很短除外)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masaru、

    根据 S 引脚的状态、A 始终连接到 B1或 B2:

    2.由于器件的先断后合特性、A 不能同时连接到 B1和 B2。 有关该主题的更多信息、请参阅此常见问题解答: [常见问题解答]模拟开关/多路复用器中的先断后合(BBM)和先合后断(MBB)功能是什么、它们有何不同?

    谢谢、
    Tyler