大家好、团队、
客户正在使用 Vcc =~5V 的器件进行正常运行。
他们想知道、如果 Vcc 降至4V、SW 是否仍然工作?
是否需要考虑任何模式?
我们知道、该器件可在低至1.65V 的电压下运行。
最棒的
Masaru
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、团队、
客户正在使用 Vcc =~5V 的器件进行正常运行。
他们想知道、如果 Vcc 降至4V、SW 是否仍然工作?
是否需要考虑任何模式?
我们知道、该器件可在低至1.65V 的电压下运行。
最棒的
Masaru
大家好、Clemens、Tyler、
感谢您的支持。 以下是客户提出的其他问题:
这一问题的背景是,他们希望缩小问题的根源。
此时、模拟开关不能确定是什么导致了问题。
最棒的
Masaru
您好、Masaru、
根据 S 引脚的状态、A 始终连接到 B1或 B2: 
2.由于器件的先断后合特性、A 不能同时连接到 B1和 B2。 有关该主题的更多信息、请参阅此常见问题解答: [常见问题解答]模拟开关/多路复用器中的先断后合(BBM)和先合后断(MBB)功能是什么、它们有何不同?
谢谢、
Tyler