主题中讨论的其他器件:TS5MP645、 SN74CBT16214C、 TMUX1309、 TS5A3357、 TMUX1308
你(们)好
我的客户正在寻找 MIPI MUX 在3个摄像头之间切换以连接其 MCU。
我检查了我们的产品系列、但仅找到 了同时采用 SPDT 的 TMUX646和 TS5MP645。
我们是否有任何支持3:1应用的解决方案? 如果没有、您能否比较 TMUX646和 TS5MP645以帮助客户决定使用哪一个?
此致
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
我的客户正在寻找 MIPI MUX 在3个摄像头之间切换以连接其 MCU。
我检查了我们的产品系列、但仅找到 了同时采用 SPDT 的 TMUX646和 TS5MP645。
我们是否有任何支持3:1应用的解决方案? 如果没有、您能否比较 TMUX646和 TS5MP645以帮助客户决定使用哪一个?
此致
尊敬的 David:
我在 这里链接了一个最近的 MIPI 常见问题 解答、其中给出了 MIPI 开关建议、然而、所有4个建议都是2:1多通道。 我知道我们的理想目标是实现3:1开关、但如果客户决定寻求2:1解决方案、常见问题解答可以帮助选择具有足够带宽和电压范围的开关。
至于3:1解决方案、我推荐的最佳解决方案是 TS5A3357 3:1单通道开关。 但是、在5V 和3.3V 电源电压下、此开关的带宽为334MHz、为327MHz。 对于大多数 MIPI 解决方案、我们通常尝试以~1GHz 范围为目标。
对于 TMUX646和 TS5MP645、这些器件与 P2P 兼容、并且封装类型略有不同(分别为 nFBGA 和 DSBGA)。 Ron 略有不同。 TMUX646在6GHz 时的带宽要高得多、而 TS5MP 为~2GHz。 我同意 Clemens 关于 TMUX 系列是新一代器件、成本更低等的说法 我推荐 TMUX646而非 TS5MP645。
Clemens 提到了一些器件、如果这些器件符合客户的应用要求、则可以正常工作。 TMUX1309可能是一个不错的选择、但您需要其中2个。 单个 TMUX1308 (单通道、8:1、500MHz)可以工作、但大多数器件将未使用。
请告诉我这是否有帮助!
此致、
Tyler
尊敬的 David:
我的差。 忽略我建议的 TMUX1308解决方案。 出于某种原因、我偶然发现了您正在尝试驱动3个单独的摄像头这一事实。
我们目前只有四个3:1配置设备。 如果您能够以300MHz 的带宽进行管理、我仍然支持 TS5A3357。 您将需要其中的多个器件、因为它仅是一个通道器件。
此外、选择 TMUX646而不是 TS5MP645。
此致、
Tyler
尊敬的 David:
| TMUX646 | TS5MP645 | |
| 国际直拨电话 | 30uA | 30uA |
| Ron_HS | 6欧姆 |
2.45 Ω |
| Ron_LP | 6欧姆 | 2.65欧姆 |
| Ron_flat-hs | 0.1欧姆 | 0.1欧姆 |
| Ron_flat-lp | 0.9欧姆 | 0.9欧姆 |
| 离子 | -0.5uA <离子< 0.5uA | -0.5uA <离子< 0.5uA |
| 带宽 | 6GHz | 2GHz |
| 缺点 | 1.5pF | 1.5pF |
|
(VIHmin、VILmax) |
(1V、0.4V) | (1.425V、0.5V) |
|
功能 |
断电保护 低功耗禁用模式 1.2V 逻辑兼容 |
断电保护 低功耗禁用模式 1.8V 逻辑兼容 |
|
封装类型 |
nFBGA (ZEC)、2.45mm x 2.45mm | DSBGA (YFP)、2.42mm x 2.42mm |
下面是两个器件的并排快速比较。 我同意客户的看法、TS5MP645是一款较小的器件、但并不是很多。
球栅阵列引脚应在两个器件之间对齐。 TMUX646的封装突出量将比 TS5MP645高一点、但这一数量极少。
如果您有任何疑问、请告诉我。
此致、
Tyler