This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX646:器件建议3:1

Guru**** 2595835 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5MP645, TMUX646, SN74CBT16214C, TMUX1309, TS5A3357, TMUX1308

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1127039/tmux646-device-recommendation-3-1

器件型号:TMUX646
主题中讨论的其他器件:TS5MP645SN74CBT16214CTMUX1309TS5A3357TMUX1308

你(们)好

我的客户正在寻找 MIPI MUX 在3个摄像头之间切换以连接其 MCU。

我检查了我们的产品系列、但仅找到  了同时采用 SPDT 的 TMUX646和 TS5MP645。

我们是否有任何支持3:1应用的解决方案? 如果没有、您能否比较 TMUX646和 TS5MP645以帮助客户决定使用哪一个?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用任何支持所需电压和带宽的通用多路复用器。

    SN74CBT16214C 是一款3:1 12通道多路复用器、但需要5V 电源、200MHz 可能还不够。 有4:1多路复用器、例如 TMUX1309 (500MHz)、但只有两个通道、因此您需要多个通道。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、克莱明

    感谢您的回答。

    假设客户认为带宽不符合要求、并决定使用  TMUX646和 TS5MP645。

    这两个器件之间对于带宽有何差异值得注意?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当使用两个2:1多路复用器时、有一条路径将两个多路复用器串联。 它们的导通电阻和电容会增加、因此可能的带宽会降低。

    TMUX 是更现代的器件、具有更高的带宽、更低的功耗、更好的 ESD 保护和更低的价格。 在任何情况下、TMUX646和 TS5MP645都是引脚兼容的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我在 这里链接了一个最近的 MIPI 常见问题 解答、其中给出了 MIPI 开关建议、然而、所有4个建议都是2:1多通道。 我知道我们的理想目标是实现3:1开关、但如果客户决定寻求2:1解决方案、常见问题解答可以帮助选择具有足够带宽和电压范围的开关。  

    至于3:1解决方案、我推荐的最佳解决方案是 TS5A3357 3:1单通道开关。 但是、在5V 和3.3V 电源电压下、此开关的带宽为334MHz、为327MHz。 对于大多数 MIPI 解决方案、我们通常尝试以~1GHz 范围为目标。  

    对于 TMUX646和 TS5MP645、这些器件与 P2P 兼容、并且封装类型略有不同(分别为 nFBGA 和 DSBGA)。 Ron 略有不同。 TMUX646在6GHz 时的带宽要高得多、而 TS5MP 为~2GHz。 我同意 Clemens 关于 TMUX 系列是新一代器件、成本更低等的说法 我推荐 TMUX646而非 TS5MP645。

    Clemens 提到了一些器件、如果这些器件符合客户的应用要求、则可以正常工作。 TMUX1309可能是一个不错的选择、但您需要其中2个。  单个 TMUX1308 (单通道、8:1、500MHz)可以工作、但大多数器件将未使用。  

    请告诉我这是否有帮助!

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Tyler

    我注意到、您提到 TMUX1308可以在3:1下工作、但 TMUX1308只有8个通道、而 MIPI 在用作 C-PHY 时需要每个器件至少3个通道、对吧?

    在这种情况下、我认为客户仍需要2个 TMUX1308来驱动3个摄像头。  您能否详细说明如何使用单个器件使其正常工作?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我的差。 忽略我建议的 TMUX1308解决方案。 出于某种原因、我偶然发现了您正在尝试驱动3个单独的摄像头这一事实。  

    我们目前只有四个3:1配置设备。 如果您能够以300MHz 的带宽进行管理、我仍然支持 TS5A3357。 您将需要其中的多个器件、因为它仅是一个通道器件。  

    此外、选择 TMUX646而不是 TS5MP645。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Tyler  

    感谢您提供的信息!

    您能否与大家分享 TMUX646和 TS5MP645之间的对比? 我的客户认为 TS5MP645在尺寸方面优于 TMUX646。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    TMUX646 TS5MP645
    国际直拨电话   30uA 30uA
    Ron_HS 6欧姆

    2.45 Ω

    Ron_LP 6欧姆 2.65欧姆
    Ron_flat-hs 0.1欧姆 0.1欧姆
    Ron_flat-lp 0.9欧姆 0.9欧姆
    离子 -0.5uA <离子< 0.5uA -0.5uA <离子< 0.5uA
    带宽 6GHz 2GHz
    缺点   1.5pF 1.5pF

    (VIHmin、VILmax)

    (1V、0.4V) (1.425V、0.5V)

    功能

    断电保护

    低功耗禁用模式

    1.2V 逻辑兼容

    断电保护

    低功耗禁用模式

    1.8V 逻辑兼容  

    封装类型

    nFBGA (ZEC)、2.45mm x 2.45mm DSBGA (YFP)、2.42mm x 2.42mm

    下面是两个器件的并排快速比较。 我同意客户的看法、TS5MP645是一款较小的器件、但并不是很多。  

    球栅阵列引脚应在两个器件之间对齐。 TMUX646的封装突出量将比 TS5MP645高一点、但这一数量极少。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、

    Tyler