This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBTLV3245A:浮动引脚请参阅

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CBTLV3245A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1062457/sn74cbtlv3245a-float-pin-consult

器件型号:SN74CBTLV3245A

大家好、

我们的 D/S 要求 SN74CBTLV3245A 的控制引脚不应悬空、而应通过 Vcc 或 GND 连接。 此要求是否也适用于此器件的 I/O 引脚? 或者、客户可以在未使用 I/O 引脚时使其悬空。 谢谢。  

最棒的

斯坦利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    I/O 引脚不是控制输入。 未使用的 I/O 引脚可保持悬空;请参阅 [常见问题解答]有关信号开关和多路复用器的常见问题解答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stanley、

    悬空应用于控制引脚、而不是直接应用于 I/O 引脚。

    不过、最好的做法是、如果未使用模拟 I/O、则应通过50欧姆电阻器将其端接至 GND 以防止信号反射-如果频率相对于解决方案的路径长度而言较低、则可以忽略此最佳做法、因为反射不 是很大 低频时的噪声问题。

    如果您有任何其他问题、请告诉我!

    最棒的

    Parker Dodson