请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74CBTLV3245A 大家好、
我们的 D/S 要求 SN74CBTLV3245A 的控制引脚不应悬空、而应通过 Vcc 或 GND 连接。 此要求是否也适用于此器件的 I/O 引脚? 或者、客户可以在未使用 I/O 引脚时使其悬空。 谢谢。

最棒的
斯坦利
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我们的 D/S 要求 SN74CBTLV3245A 的控制引脚不应悬空、而应通过 Vcc 或 GND 连接。 此要求是否也适用于此器件的 I/O 引脚? 或者、客户可以在未使用 I/O 引脚时使其悬空。 谢谢。

最棒的
斯坦利
I/O 引脚不是控制输入。 未使用的 I/O 引脚可保持悬空;请参阅 [常见问题解答]有关信号开关和多路复用器的常见问题解答。