请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74CBTU4411 主题中讨论的其他器件:TS3DDR4000、
大家好、
我的客户需要以下请求方面的帮助。
所需的最大电源电流是多少、
- VDD (同时适用于 SN74CBTU4411和 TS3DDR4000)
- VREF (仅适用于 SN74CBTU4411)
- Vbias ((仅适用于 SN74CBTU4411
此致、
Nikhil
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我的客户需要以下请求方面的帮助。
所需的最大电源电流是多少、
此致、
Nikhil
您好、Nikhil、
对于 ICC/IDD 电流、对于 SN74CBTU4411、最大 ICC 为2.5mA; 对于 TS3DDR4000、最大 ICC 为48uA (两者均来自 TI.com 上的数据表)。
关于 VREF、未列出相关规格、但由于该电压馈送到运算放大器/比较器上的输入端、因此电流消耗将相当低(最有可能是 Gohm 范围内的输入阻抗)。
最后、VBias 电流将由 VBias 和 H 端口上的电压差分除以近似等效路径电阻400欧姆来确定(下图请参见下图):

因此、根据提供的 VBias 和 H 端口电压、该电流将根据这些条件变化。
希望这对我有所帮助、如果还有其他问题、请告诉我。
谢谢!
Bryan